This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:上升时间、VIN=VBIAS=2.5V/3.3V 与 CT 间的关系

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887234/tps22976-rise-time-vin-vbias-2-5v-3-3v-vs-ct

器件型号:TPS22976
主题中讨论的其他器件:TPS22975

您能否共享 VIN=VBIAS=2.5V 或3.3V 与 CT 的上升时间数据?

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    感谢您访问 E2E 论坛!

    尽管我们没有 VBIAS=VIN=3.3V 的数据、但我还是能够为以下 CT 电容器找到 VBIAS=VIN=2.5V 的数据。

    CT (pF) 上升时间(us)
    0 225
    220 647
    470 1108.
    1000 2116
    2200 4392
    4700 8998

    TI 无法保证这些值的精度、因为它们可能会受到制造过程中负载电阻和工艺变化的影响。 这些值可用于设计目的。 客户仍需要测试其设计实现以确认系统功能。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    感谢您的支持。

    您的数据对我创建 TPS22975/22976接通时间计算器很有帮助。

    谢谢

    TAMIO