请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22976 主题中讨论的其他器件:TPS22975
您能否共享 VIN=VBIAS=2.5V 或3.3V 与 CT 的上升时间数据?
谢谢
TAMIO
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tamio、
感谢您访问 E2E 论坛!
尽管我们没有 VBIAS=VIN=3.3V 的数据、但我还是能够为以下 CT 电容器找到 VBIAS=VIN=2.5V 的数据。
| CT (pF) | 上升时间(us) |
| 0 | 225 |
| 220 | 647 |
| 470 | 1108. |
| 1000 | 2116 |
| 2200 | 4392 |
| 4700 | 8998 |
TI 无法保证这些值的精度、因为它们可能会受到制造过程中负载电阻和工艺变化的影响。 这些值可用于设计目的。 客户仍需要测试其设计实现以确认系统功能。
此致、
Andy Robles