请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5430 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好! 我对 TPS5430有疑问。 在n`t 表中、有很多 scheem 设计、我不知道应该采用哪种参考设计。 第13页和第23页上的 scheem 有何区别?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我认为这两个原理图都是相似的。 我看到的差异是电感器选择介于15uH 和22uH 之间、我认为这可能与2设计之间的输入范围差异有关。
因此、您可以根据您的规格选择任一设计。
或者、您也可以遵循具有采样结果的 EVM 设计
https://www.ti.com/lit/ug/slvu157/slvu157.pdf
谢谢
-Arief