This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS5430:TPS5430

Guru**** 2530270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887504/webench-tools-tps5430-tps5430

器件型号:TPS5430

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好! 我对 TPS5430有疑问。 在n`t 表中、有很多 scheem 设计、我不知道应该采用哪种参考设计。 第13页和第23页上的 scheem 有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我认为这两个原理图都是相似的。 我看到的差异是电感器选择介于15uH 和22uH 之间、我认为这可能与2设计之间的输入范围差异有关。  

    因此、您可以根据您的规格选择任一设计。  

    或者、您也可以遵循具有采样结果的 EVM 设计

    https://www.ti.com/lit/ug/slvu157/slvu157.pdf

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 无论如何、是否使用陶瓷输出滤波器是出于什么原因? 与电解电容电路相比有哪些优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时具有较大有限 ESR 的电解电容器会导致额外的输出纹波。

    此外、需要考虑 ESR、并且在进行环路分析时可能需要额外考虑。