Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ24297, BQ25895, BQ24195, BQ25890, BQ25898D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ24295、 BQ24297、 BQ25895、 BQ24195、 BQ25890、 BQ25898D大家好、团队、
我的客户正在寻找具有以下规格的电池充电器:
- 1节锂聚合物电池
-容量仍需在1000到1500mAh 之间定义
-最大充电电流1C (因此介于1和1.5A 之间)
- 5V 充电器输入
- 5V 升压输出、电流大于1A
-符合 USB BC1.2标准
-容量仍需在1000到1500mAh 之间定义
-最大充电电流1C (因此介于1和1.5A 之间)
- 5V 充电器输入
- 5V 升压输出、电流大于1A
-符合 USB BC1.2标准
您是否相信 BQ24295是唯一合适的器件?
请告诉我。
谢谢、此致、
Adrian