This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电器选择

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ24297, BQ25895, BQ24195, BQ25890, BQ25898D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887972/battery-charger-selection

主题中讨论的其他器件:BQ24295BQ24297BQ25895BQ24195BQ25890BQ25898D

大家好、团队、

我的客户正在寻找具有以下规格的电池充电器:

- 1节锂聚合物电池
-容量仍需在1000到1500mAh 之间定义
-最大充电电流1C (因此介于1和1.5A 之间)
- 5V 充电器输入
- 5V 升压输出、电流大于1A
-符合 USB BC1.2标准
您是否相信 BQ24295是唯一合适的器件?
请告诉我。
谢谢、此致、
Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    除了 BQ24295、BQ24297和 BQ24195 也应适用。 如果首选全功能、BQ25890/BQ25895/BQ25898D 也可能适用。

    谢谢、

    宁。