您好!
根据数据表、TPS53515可支持预偏置启动。
请查看以下 TPS53515的部分原理图。
如果启用 Q24、则 VCC3和3VSB 将连接在一起、如果3VSB 输出电压足够高、TPS53515看起来不会切换。
如果同时并联 VCC3和3VSB、您是否会遇到任何风险?
谢谢、此致、
老虎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tiger、
看起来3VSB 也是3.3V。 只要电压不超过116%(约3.84V)的 OVP 阈值、就不会记录 OVP 故障。
如果它记录了一个 OVP 故障、那么系统将对该故障做出反应、并尝试使用数据表中提供的序列锁存器件。
此外、VCC3电源是否具有足够的电容、以便能够吸收 Q24导通时转换器转储的任何能量?
并联这些电源的目的是什么?
此致、
Gerold
Gerold、您好!
VCC3来自 ATX 电源、假设有足够的电容。
目的是在这2个源之间切换。
当系统处于 S0中时、3VSB 电源来自 VCC3、它将切换到 S5中的 TPS53515输出。
但是、从 VCC3切换到 TPS53515输出时会出现压降、因为 TPS53515将具有400uS 的传播延迟和1ms 的软启动。
您是否看到任何其他风险?
是否有可能使 TPS53515升压?
谢谢、此致、
老虎
您好、Tiger、
您是否了解过有助于此并行操作的 TI ORing 控制器?
http://www.ti.com/power-management/power-switches/ideal-diodes-oring-controllers/overview.html
此致、
Gerold