This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:预偏置或并行运行

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887001/tps53515-pre-bias-or-parallel-operation

器件型号:TPS53515

您好!

根据数据表、TPS53515可支持预偏置启动。

请查看以下 TPS53515的部分原理图。

如果启用 Q24、则 VCC3和3VSB 将连接在一起、如果3VSB 输出电压足够高、TPS53515看起来不会切换。

如果同时并联 VCC3和3VSB、您是否会遇到任何风险?

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是部分原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

      看起来3VSB 也是3.3V。 只要电压不超过116%(约3.84V)的 OVP 阈值、就不会记录 OVP 故障。

    如果它记录了一个 OVP 故障、那么系统将对该故障做出反应、并尝试使用数据表中提供的序列锁存器件。

    此外、VCC3电源是否具有足够的电容、以便能够吸收 Q24导通时转换器转储的任何能量?

    并联这些电源的目的是什么?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS53515的 MODE 引脚设置是什么?  自动跳跃还是 FCCM?   模式电阻器是否 接地?   如果模式电阻器连接到 VREG 或 PGOOD、则器件配置为 FCCM、器件将切换以保持稳压电压。  该器件可灌入高达负电流限制阈值。   我建议仅在自动跳跃模式下运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    VCC3来自 ATX 电源、假设有足够的电容。

    目的是在这2个源之间切换。

    当系统处于 S0中时、3VSB 电源来自 VCC3、它将切换到 S5中的 TPS53515输出。

    但是、从 VCC3切换到 TPS53515输出时会出现压降、因为 TPS53515将具有400uS 的传播延迟和1ms 的软启动。

    您是否看到任何其他风险?

    是否有可能使 TPS53515升压?

    谢谢、此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David!

    该模式通过0欧姆接地。 TPS53515处于自动跳跃模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

      您是否了解过有助于此并行操作的 TI ORing 控制器?

    http://www.ti.com/power-management/power-switches/ideal-diodes-oring-controllers/overview.html

    此致、

    Gerold