您好!
我将 TPS63802用于具有 BLE113模块的低功耗器件。 我需要使用锂离子电池为其供电。 因此、我选择该电路以实现稳定的3.3V 输出。
对于电路、我使用了 WEBENCH、因此我的所有值都对应于 WEBENCH 工具。
我的 PCB 布局也类似于 EVM 板
当我连接电源时、输入电压(黄色)和输出电压(绿色)显示在示波器上作为整体信号
我尝试从所有范围(4.2V - 3.0V)更改输入电压、并且始终看到尖峰。 该尖峰的缩放将显示在下一幅图像上。
我尝试在靠近 TPS IC 的输出端添加100nF 电容器。 我尝试使用几个从1pF 到100pF 的前馈电容器连接到我的 R8电阻器(从输出到 FB 引脚)。
我在 BLE113的数据表中发现、它允许电压纹波小于10mV。 我不知道如何使输出电压平滑。
你有什么建议吗?
此致
德尔维克