This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:输出纹波电压几乎为2Vpp

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886827/tps63802-output-ripple-voltage-is-almost-2-vpp

器件型号:TPS63802

您好!

我将 TPS63802用于具有 BLE113模块的低功耗器件。 我需要使用锂离子电池为其供电。 因此、我选择该电路以实现稳定的3.3V 输出。

对于电路、我使用了 WEBENCH、因此我的所有值都对应于 WEBENCH 工具。

我的 PCB 布局也类似于 EVM 板

当我连接电源时、输入电压(黄色)和输出电压(绿色)显示在示波器上作为整体信号

我尝试从所有范围(4.2V - 3.0V)更改输入电压、并且始终看到尖峰。 该尖峰的缩放将显示在下一幅图像上。

我尝试在靠近 TPS IC 的输出端添加100nF 电容器。 我尝试使用几个从1pF 到100pF 的前馈电容器连接到我的 R8电阻器(从输出到 FB 引脚)。

我在 BLE113的数据表中发现、它允许电压纹波小于10mV。 我不知道如何使输出电压平滑。

你有什么建议吗?

此致

德尔维克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德尔维克、

    您看到的尖峰可能只是示波器探针拾取的噪声。 确保您正确测量纹波、以下文章可能会帮助您:
    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/07/27/how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you
    http://www.ti.com/lit/an/slva494a/slva494a.pdf

    我在示波器图像中可以看到、纹波大约为100mVpp (如果您要从绿色迹线中移除尖峰、或打开20MHz 滤波器)、这是在省电模式下 Vin = 4.2V、Vout = 3.3V 时的典型值。 如果仍然如此、您需要通过将 MODE 引脚连接到 VIN 以强制 PWM 模式运行器件。 然后、纹波大约为10mVpp、但低电流时的效率将更低。 这是低电流时的效率与输出纹波之间的折衷。 您还可以通过切换 MODE 引脚以在低纹波非常重要时切换至强制 PWM 模式、并在电路处于待机状态时切换至省电模式来动态更改工作模式。

    我还想谈谈您的布局:

    1. 将 C9更靠近器件、并确保 TPS63802从 C9到 PGND 的 GND 回路位于顶层并尽可能短。
    2. 从 VOUT 到 R8高侧的线路应尽可能短。 我要移动 R8并将其放置在 C8之后。
    3. 如果您不使用 PG 引脚、则可以移除 R6并使 PG 引脚悬空或将其连接到 GND。

    点1和点2非常重要、如果操作不当、它们可能会增加噪声并破坏器件稳定。 以下是一些应用手册、介绍了如何在使用开关转换器时实现良好的 PCB 布局:
    http://www.ti.com/lit/an/slva773/slva773.pdf
    http://www.ti.com/lit/an/slyt614/slyt614.pdf

    此致、
    密耳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、我尝试重新设计 PCB。 如果现在正确、您可以检查一下吗?  

    谢谢你。

    此致

    德尔维克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德尔维克、

    布局对我来说很好、比以前的版本好得多。

    您是否尝试进行新的纹波测量?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    谢谢、是的、我的纹波测量错误、我测量的是信号中的薄峰值、而不是纹波。

    现在纹波为50mV、这比之前的测量结果好得多。

    此致

    德尔维克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很好。 然后、我将关闭该线程。 如果您有任何其他问题、您可以返回这里、如果这个问题在一段时间后被锁定、则打开一个新的主题。

    此致、
    密耳