This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:使用 Cdvdt 或 Cout 计算选项的浪涌电流解决方案?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS55340, DRV10987

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885374/tps2663-inrush-current-solution-using-cdvdt-or-cout-calculation-options

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件: TPS55340DRV10987

您好!

我们按照以下原理图所示连接了 TPS2663:

我们在主电源输入12V 电压。 我们开始运行并测量了4A 的浪涌电流。

我们移除了22uF 的 C42、浪涌电流降至1A 以下

我从数据表中了解到、我们可以重新连接 C42并更改 Cdvdt 以控制浪涌。

感谢您帮助计算电容器的正确值。

谢谢你

Hen Lange   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hen Lange

    您可以参阅第9.3.1节 、了解浪涌电流、CdVdT 电容器和输出电容器之间的关系。

    或者、您也可以使用 TPS2663设计计算器来根据您的设计要求获取组件值。

    http://www.ti.com/product/TPS2663/technicaldocuments

    然而、4A 的浪涌电流与仅22uF 的输出电容器看起来太高。 您是否在板上组装了 C34?

    谢谢、此致

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    C34以0.1uF 的电容连接

    此组件连接到电路的电源管理。 如下所示。 总容量约为44uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hen Lange

    当 CdVdT 引脚上为100nF 且输出电容为44uF 时、预期浪涌电流约为20mA。 有关浪涌电流的公式、请参阅数据表第9.3.1节。

    您能否共享 VIN、VOUT、输入电流(12V 总线)和 FLT 波形。 启动期间、U15或 U4输出端是否存在任何负载?

    谢谢、此致

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Abhijeet

    输出电容为 C1、C42、C44、该电容增加了高达66uF 的电容。

    VIN 为12V 标称 Vmax 16V、Vmin 4.5V。

    TPS55340的输出电压高达24V。

    最大输入电流为1A。

    U4连接到微控制器、负载极小。

    U15连接到 DRV10987、后者连接到具有大约3欧姆负载和1mH 阻抗的圆形引擎。

    启动和正常运行期间的最大电流必须低于1A。

    谢谢你

    女人

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hen

    即使使用66uF 输出电容器、我们也希望浪涌电流小于100mA 或 SOE、如公式所示。  

    是 DRV10987负载在启动时开启、还是在所有电源轨稳定(Main_Power 和 V_Motor_30V 斜升且稳定)后施加。

    如果您仍然看到100nF cdVdT cpacitor 出现问题、则我需要查看 Main_PWR_B 上的输入电流波形以进行注释。

    另一种选择是将 CdVdT 电容器增加到330nF、看看您是否看到浪涌电流减小。 这将为我们提供有关确切问题的一些指导

    谢谢、此致

    Abhijeet