主题中讨论的其他器件: TPS55340、 DRV10987
您好!
我们按照以下原理图所示连接了 TPS2663:
我们在主电源输入12V 电压。 我们开始运行并测量了4A 的浪涌电流。
我们移除了22uF 的 C42、浪涌电流降至1A 以下
我从数据表中了解到、我们可以重新连接 C42并更改 Cdvdt 以控制浪涌。
感谢您帮助计算电容器的正确值。
谢谢你
Hen Lange
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们按照以下原理图所示连接了 TPS2663:
我们在主电源输入12V 电压。 我们开始运行并测量了4A 的浪涌电流。
我们移除了22uF 的 C42、浪涌电流降至1A 以下
我从数据表中了解到、我们可以重新连接 C42并更改 Cdvdt 以控制浪涌。
感谢您帮助计算电容器的正确值。
谢谢你
Hen Lange
您好 Hen Lange
您可以参阅第9.3.1节 、了解浪涌电流、CdVdT 电容器和输出电容器之间的关系。
或者、您也可以使用 TPS2663设计计算器来根据您的设计要求获取组件值。
http://www.ti.com/product/TPS2663/technicaldocuments
然而、4A 的浪涌电流与仅22uF 的输出电容器看起来太高。 您是否在板上组装了 C34?
谢谢、此致
Abhijeet
你好,Abhijeet
输出电容为 C1、C42、C44、该电容增加了高达66uF 的电容。
VIN 为12V 标称 Vmax 16V、Vmin 4.5V。
TPS55340的输出电压高达24V。
最大输入电流为1A。
U4连接到微控制器、负载极小。
U15连接到 DRV10987、后者连接到具有大约3欧姆负载和1mH 阻抗的圆形引擎。
启动和正常运行期间的最大电流必须低于1A。
谢谢你
女人
您好、Hen
即使使用66uF 输出电容器、我们也希望浪涌电流小于100mA 或 SOE、如公式所示。
是 DRV10987负载在启动时开启、还是在所有电源轨稳定(Main_Power 和 V_Motor_30V 斜升且稳定)后施加。
如果您仍然看到100nF cdVdT cpacitor 出现问题、则我需要查看 Main_PWR_B 上的输入电流波形以进行注释。
另一种选择是将 CdVdT 电容器增加到330nF、看看您是否看到浪涌电流减小。 这将为我们提供有关确切问题的一些指导
谢谢、此致
Abhijeet