请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59116 大家好、
我的客户希望将不同的 LED 与不同的 VF 连接到一个 TLC59116。
因此,我的客户希望调整 TLC59116内部在低 VF LED 通道上产生的热量。
在这种情况下、调整 TLC59116内部功率的推荐解决方案是什么?
我的客户认为连接到 LED 的串联电阻器应该可以工作。
此致、
Itoh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.