This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:在 Pararell 中连接具有不同 VF 的 LED

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886997/tlc59116-connecting-leds-with-different-vf-in-pararell

器件型号:TLC59116

大家好、

我的客户希望将不同的 LED 与不同的 VF 连接到一个 TLC59116。

因此,我的客户希望调整 TLC59116内部在低 VF LED 通道上产生的热量。

在这种情况下、调整 TLC59116内部功率的推荐解决方案是什么?

我的客户认为连接到 LED 的串联电阻器应该可以工作。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Kazuki、

    是的、客户可以将串联电阻器与 LED 连接、以减少该通道上的一些热量。
    需要确保输出引脚上的电压应满足灌电流饱和电压、这可在数据表的图2中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    非常感谢!