This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:独立充电器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887394/bq25606-stand-alone-charger

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ25616

大家好、

请帮助我确认最合适的独立充电器 IC 以及以下要求:

  1. 工作电压:5V、IC 最大规格为17V
  2. 4.35V 或4.4V 单节电池
  3. 充电电流约为500mA
  4. 充电 LED 指示灯

 

我发现了 BQ25606、对我来说似乎可以、但不确定您是否有其他好建议。

谢谢。

Kane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kane、

    除了 BQ25606、您还可以考虑 BQ25616/J

    谢谢、

    宁。