UCC28070 -关于 VAO 引脚
大家好、
我对 VAO 引脚有三个问题。
------
[第1季度]
我知道 VAO 引脚是电压放大器输出。
和“VVAO 代表 PFC 前置稳压器的总输出功率。”。
我知道电压放大器不会监控输出电流,而是监控输出电压。
但是、VVAO 的行为如下。
如果输出电流增加、输出电压降低、VVAO 增加
如果输出电流减小、输出电压增大、VVAO 减小
(VVAO:零电流时为1V,最大输出电流为4.2V。)
因此、VVAO 可以表示总输出功率。
我的理解是否正确?
------
[第2季度]
我知道:“UCC28070的设计目的是通过上拉电压放大器(VVAO)的输出来改善其瞬态响应
μA VSENSE 上的电压降至调节电压(2.79V)的93%以下时,额外增加100 μ A 的电流。”
因此、如果 VVAO 被钳位在5V、并且该状态继续保持、则输出电流异常(过流)。
我的理解是否正确?
------
[第3季度]
我知道、如果 VVAO 超过4.2V (例如、VVAO 为4.5V)、则输出电流异常(过流)。
我的理解是否正确?
尽管最大 VVAO 被钳位在5V、但在满载时、VVAO 可能会在周围变化
4.2V 的近似中心点、用于补偿量化前馈的影响
乘法器级中的电压(请参阅线性乘法器和量化电压馈送)
转发以了解详细信息)。 因此、4.2V 是用于表示最大值的正确电压
进行电压环路增益计算时的输出功率。
------
此致、
隐藏