This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:关于 VAO 引脚

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886621/ucc28070-about-vao-pin

器件型号:UCC28070

UCC28070 -关于 VAO 引脚

 

大家好、

 

我对 VAO 引脚有三个问题。

 

------

[第1季度]

我知道 VAO 引脚是电压放大器输出。

和“VVAO 代表 PFC 前置稳压器的总输出功率。”。

 

我知道电压放大器不会监控输出电流,而是监控输出电压。

但是、VVAO 的行为如下。

如果输出电流增加、输出电压降低、VVAO 增加

如果输出电流减小、输出电压增大、VVAO 减小

(VVAO:零电流时为1V,最大输出电流为4.2V。)

 

因此、VVAO 可以表示总输出功率。

我的理解是否正确?

------

 

[第2季度]

我知道:“UCC28070的设计目的是通过上拉电压放大器(VVAO)的输出来改善其瞬态响应

μA VSENSE 上的电压降至调节电压(2.79V)的93%以下时,额外增加100 μ A 的电流。”

 

因此、如果 VVAO 被钳位在5V、并且该状态继续保持、则输出电流异常(过流)。

我的理解是否正确?

 

------

[第3季度]

我知道、如果 VVAO 超过4.2V (例如、VVAO 为4.5V)、则输出电流异常(过流)。

我的理解是否正确?

 

尽管最大 VVAO 被钳位在5V、但在满载时、VVAO 可能会在周围变化

4.2V 的近似中心点、用于补偿量化前馈的影响

乘法器级中的电压(请参阅线性乘法器和量化电压馈送)

转发以了解详细信息)。 因此、4.2V 是用于表示最大值的正确电压

进行电压环路增益计算时的输出功率。

------

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    我将按照您的书面顺序回答您的问题:

    问题1:您的理解是错误的。
    VOO 与所需输出电压和实际输出电压之间的差值有关
    VOO 与输出电流无关。 它是电压误差放大器输出、与电流无关。
    乘法器输出 IMO 上的电压设置功率输出

    问题2:您的理解是错误的
    仅当 VSENSE 低于2.79V 时、才存在100uA 上拉电流。
    PFC 的闭环特性将调节 PWM、从而使 VSENSE 增加至3V 稳定状态。

    问题3: 我认为第27页与控制环路方程有关、措辞不是很明确。
    IMO 输出在全功率条件下是最大的,但 EAO 仅在满负载和低压线路条件下是最大的。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

     

    感谢您的回答。

    我还有其他问题。

     

    目前、我们将在以下条件下评估 UCC28070。

    案例1;Vin=85V、Vo=390V、IO=2.5A 左右、f=62kHz

    CASE2;Vin=200V、Vo=390V、IO=3.0A 附近、f=62kHz

     

    如果是 Case1、则峰值电流限制有效。

    如果 CASE2是5V 钳位电压、则功率限制正常工作。

     

    我们想逃避 CASE2的“功率限制工程”。

    但是,我们无法理解为什么功率限制在 CASE2上起作用。

    您能不能告诉我们您对此有什么想法吗?

    (例如,当 VAO 为5V 时,最大 PFC 输出偏置器的电流限制条件过大等)

     

    此外、我们希望降低 VAO 电压(从5V 变为正常电压)。

    如果您有任何推荐的方法、请告诉我们吗?

     

    电压误差放大器(VVAO)的输出被钳位在5V、这表示最大 PFC 输出

    电源。 该值用于计算 IMO 引脚上的最大基准电流、并设置的限值

    允许的最大输入功率(因此、限制了最大输出功率)。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    您似乎使用了错误的组件值来实现 UCC28070的正确运行。

    请使用 Excel 计算器帮助您进行设计。

    它位于此处:

    https://www.ti.com/product/UCC28070/toolssoftware

    我建议您注意选择 IMO 电阻器值。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您的始终如一的支持。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    没问题。 请告诉我您的工作方式。

    此致

    John