请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2526 尊敬的先生:
我正在寻找 PWM IC、它将为闪烁的 LED 灯应用生成0至15Hz 范围内的频率。
而 UC2526的频率高达30Hz。 R = 150K 和 C = 20uF 时、我没有获得 PWM 信号30Hz。
请推荐适合我们闪烁 LED 功能的合适 IC。
此致
Murthy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.