This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2526:用于闪烁 LED 灯应用的 PWM IC

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886841/uc2526-pwm-ic-for-blinking-led-light-application

器件型号:UC2526

尊敬的先生:

我正在寻找 PWM IC、它将为闪烁的 LED 灯应用生成0至15Hz 范围内的频率。

而 UC2526的频率高达30Hz。 R = 150K 和 C = 20uF 时、我没有获得 PWM 信号30Hz。

请推荐适合我们闪烁 LED 功能的合适 IC。

此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Murthy

    我建议您使用业界通用的555计时器、

    该器件提供了很多范围来改变计时器应用的频率和占空比。

    此致

    Peter