Other Parts Discussed in Thread: TPS23754
主题中讨论的其他器件: PMP
您好!
我们有一个采用 TPS23754的定制设计。 该原理图类似于 PMP6672B [在 SLVA475]中。 此时、VDD-VSS 电压不会达到10V。
这是 VDD-VSS 电平:
VDD 线路中的电流使用万用表进行测量、测量范围为0.1至0.14mA。 这似乎表示 PD 检测的有效电阻良好。
如何解决此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是的、这是电容器。
如果 PD 原理图上的检测和分类设置正确、则我建议电路板上可能存在损坏或不正确的情况。
我首先尝试使用直流/直流电源为电路板供电、以确保一切正常工作。 然后、我将检查通常断开的组件(IC、FET、二极管、BJT 等)。 不会损坏。 然后、我会检查原理图中的值实际上是电路板上的值。
最后、您可以让 EVM 或 PMP 板进行并排测试。 这将揭示电路板之间的差异、并有望揭示该问题。
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师