This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:PD 检测问题。

Guru**** 2768385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886283/tps23754-pd-detection-problem

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: PMP

您好!

我们有一个采用 TPS23754的定制设计。 该原理图类似于 PMP6672B [在 SLVA475]中。 此时、VDD-VSS 电压不会达到10V。

这是 VDD-VSS 电平:

VDD 线路中的电流使用万用表进行测量、测量范围为0.1至0.14mA。 这似乎表示 PD 检测的有效电阻良好。

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raghuveer、您好、

    您如何为器件供电?

    您能否提供原理图?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件由 HPE 2530-8G-PoE+以太网交换机供电

    以下是原理图:

    目前、我已移除整流器电桥中与 MOSFET 相关的组件、并将其替换为 B2100-13-F 二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。 当您探测 VDD-VSS 时、您能否在提供的波形之前看到有效的检测和分类特征?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有有效的检测和分类特征。 VDD-VSS 从一开始就像这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、这会将其缩小到检测方式有问题的程度。 查看您的原理图、VDD-VSS 之间似乎没有0.1uF 电容器、这是在 IEEE802.3.at 标准中设置有效检测所需的交流阻抗。 请添加此内容并告知我结果。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是您提到的电容器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是电容器。

    如果 PD 原理图上的检测和分类设置正确、则我建议电路板上可能存在损坏或不正确的情况。

    我首先尝试使用直流/直流电源为电路板供电、以确保一切正常工作。 然后、我将检查通常断开的组件(IC、FET、二极管、BJT 等)。 不会损坏。 然后、我会检查原理图中的值实际上是电路板上的值。  

    最后、您可以让 EVM 或 PMP 板进行并排测试。 这将揭示电路板之间的差异、并有望揭示该问题。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师