This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:同步 UCC28950和 UCC28070

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28070, ISO7710, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886390/ucc28950-synchronize-ucc28950-and-ucc28070

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28070ISO7710UCC28951

您好!

我正在考虑如何同步 UCC28950和 UCC28070。
主器件为 UCC28950。 从器件为 UCC28070。
同步时钟为100kHz。
我想使用数字隔离器来连接两个器件的时钟。
器件是 ISO7710。 是否可以使用此器件?
此外、如果您有任何其他优秀产品、请告诉我。
如果您有可使 UCC28950和 UCC28070同步的参考设计、请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji

    ISO7710器件是隔离功能的理想选择-我建议您使用在没有输入的情况下默认输出 LO 的版本。 这使得 UCC28070能够在同步信号出现故障时以非同步方式运行。

    您需要考虑的另一个因素是 UCC28070需要一个宽度至少为200ns 的同步脉冲。 UCC28950同步信号输出的占空比为50% 、运行频率为功率级频率的两倍。 例如、当 UCC28950输出(OUTx)以100kHz 的频率运行时、SYNC 信号将为200kHz。 UCC28070还需要一个 PWM 频率两倍的同步信号。 但是、您必须添加一个电路来减少同步信号占空比、以便脉宽为200ns 或更高。 否则、UCC28070的最大占空比将受到限制-请参阅下面数据表中的注释(2)。 一个简单的单稳态可以为您实现这一目的。

    最后、 将 UCC28070的自由运行频率设置为至少比同步频率低10%。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    当 UCC28950的工作频率为100kHz 时、SYNC 信号变为200kHz、因此如果占空比为50%、将输出2.5us 脉冲。
    由于 UCC28070侧需要至少200ns 的脉冲、我认为 UCC28950的 SYNC 信号可通过 ISO7710施加到 UCC28070。 我的想法是正确的吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji-San

    我在上一篇帖子中忽略了我建议客户选择 UCC28951器件而不是 UCC28950。

    UCC28951器件是 UCC28950的增强版。 它是 UCC28950完全兼容的直接替代产品。 有关更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../slua853.pdf 上的应用手册 SLUA853。 UCC28951通常是更好的选择、尤其是对于系统可能必须在大于90%的占空比和电流限制条件下同时运行的应用。

    您是正确的、但问题是来自 UCC28951的50%占空比脉冲将严重限制 UCC28070可以实现的最大占空比。 可以计算出影响的幅度(eq. 9和 eq。 10)如数据表中所示。 用户将必须确定来自 UCC28951 (0)的50%占空比脉冲是否会导致 Dmax 的显著损耗、但我希望它们会导致这种损耗。 在这种情况下、您需要使用一些添加的电路来缩小脉冲范围、例如在 SYNC 信号的上升沿或下降沿上触发的200ns 单稳态脉冲。

    此致

    Colin