主题中讨论的其他器件: UCC28070、 ISO7710、 UCC28951
您好!
我正在考虑如何同步 UCC28950和 UCC28070。
主器件为 UCC28950。 从器件为 UCC28070。
同步时钟为100kHz。
我想使用数字隔离器来连接两个器件的时钟。
器件是 ISO7710。 是否可以使用此器件?
此外、如果您有任何其他优秀产品、请告诉我。
如果您有可使 UCC28950和 UCC28070同步的参考设计、请告诉我。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在考虑如何同步 UCC28950和 UCC28070。
主器件为 UCC28950。 从器件为 UCC28070。
同步时钟为100kHz。
我想使用数字隔离器来连接两个器件的时钟。
器件是 ISO7710。 是否可以使用此器件?
此外、如果您有任何其他优秀产品、请告诉我。
如果您有可使 UCC28950和 UCC28070同步的参考设计、请告诉我。
此致、
您好 Kaji
ISO7710器件是隔离功能的理想选择-我建议您使用在没有输入的情况下默认输出 LO 的版本。 这使得 UCC28070能够在同步信号出现故障时以非同步方式运行。
您需要考虑的另一个因素是 UCC28070需要一个宽度至少为200ns 的同步脉冲。 UCC28950同步信号输出的占空比为50% 、运行频率为功率级频率的两倍。 例如、当 UCC28950输出(OUTx)以100kHz 的频率运行时、SYNC 信号将为200kHz。 UCC28070还需要一个 PWM 频率两倍的同步信号。 但是、您必须添加一个电路来减少同步信号占空比、以便脉宽为200ns 或更高。 否则、UCC28070的最大占空比将受到限制-请参阅下面数据表中的注释(2)。 一个简单的单稳态可以为您实现这一目的。
最后、 将 UCC28070的自由运行频率设置为至少比同步频率低10%。
此致
Colin
您好 Kaji-San
我在上一篇帖子中忽略了我建议客户选择 UCC28951器件而不是 UCC28950。
UCC28951器件是 UCC28950的增强版。 它是 UCC28950完全兼容的直接替代产品。 有关更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../slua853.pdf 上的应用手册 SLUA853。 UCC28951通常是更好的选择、尤其是对于系统可能必须在大于90%的占空比和电流限制条件下同时运行的应用。
您是正确的、但问题是来自 UCC28951的50%占空比脉冲将严重限制 UCC28070可以实现的最大占空比。 可以计算出影响的幅度(eq. 9和 eq。 10)如数据表中所示。 用户将必须确定来自 UCC28951 (0)的50%占空比脉冲是否会导致 Dmax 的显著损耗、但我希望它们会导致这种损耗。 在这种情况下、您需要使用一些添加的电路来缩小脉冲范围、例如在 SYNC 信号的上升沿或下降沿上触发的200ns 单稳态脉冲。
此致
Colin