如所附视图所示、我正在准备类似的设计、但我对它可以与任何类型的 CPU (如 MediaTek MT7620或其他 CPU 型号)配合使用感到好奇。
您能否给出您的最佳评论、以确保其应用如上所述和所示?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1) 1)我看到您没有连接22引脚、因此我认为您没有使用电荷泵功能、该功能是为电池电源系统设计的、可以为绿色和蓝色 LED 提供足够的 VLED。 C1-/+和 C2-/+之间的电容器是电荷泵电路的外部部分。 由于您的系统使用的是3.3V 电力线、因此这两个电容器不是必需的、您可以省略它们来节省一些成本和空间。 但是、如果您有其他电荷泵用途、也可以使用它们。
2)很抱歉、我没有收到您的问题。
3) 3) GPIO/TRIG/INT 引脚被设计用于引擎功能。 如果您不使用该引脚或没有需要触发的动画、则可以将该引脚悬空。