This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:双 LP5569配置、可与其他 MCU 型号一起运行...

Guru**** 1927770 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885616/lp5569-dual-lp5569-configuration-to-run-with-other-mcu-models

器件型号:LP5569

 如所附视图所示、我正在准备类似的设计、但我对它可以与任何类型的 CPU (如 MediaTek MT7620或其他 CPU 型号)配合使用感到好奇。

您能否给出您的最佳评论、以确保其应用如上所述和所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    LP5569使用标准 I2C 接口。 我认为、如果您的 CPU 可以生成 I2C 命令、应该可以正常工作。

    您的原理图正常。 一件事是、如果不使用换向泵、则 C1和 C2之间的电容器也可以省略。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    1) 1)我看到您没有连接22引脚、因此我认为您没有使用电荷泵功能、该功能是为电池电源系统设计的、可以为绿色和蓝色 LED 提供足够的 VLED。 C1-/+和 C2-/+之间的电容器是电荷泵电路的外部部分。 由于您的系统使用的是3.3V 电力线、因此这两个电容器不是必需的、您可以省略它们来节省一些成本和空间。 但是、如果您有其他电荷泵用途、也可以使用它们。

     

    2)很抱歉、我没有收到您的问题。

    3) 3) GPIO/TRIG/INT 引脚被设计用于引擎功能。 如果您不使用该引脚或没有需要触发的动画、则可以将该引脚悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们还简单地讨论了电荷泵和发动机功能、在我通过双 LP5569驱动6个 RGB LED 的设计中、我应该如何应用这两者中的一个? 要在我的设计中应用 LP5569、我将其作为双用的参考设计、但红线和绿线 MXCU 上应连接什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      修订版本我的设计就是这样的。  

    如数据表中所述,电荷泵用于提供与正向电压电平相关的绿色和蓝色电压。 ı 不知道 EN/PWM 和 CLK 如何/在哪里连接到 MCU?  

    但从数据表第20页的图19中可以看出时钟发生器机制适用于双路 LP5569应用。

    您能解释一下这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、  

    该内部或外部 CLK 引脚用于 程序执行引擎的同步。 如果您需要使用多个 LP5569及其可编程引擎、可以将一个 LP5569设置为主时钟、将其他设置为从时钟以 同步时钟。 也可以由 MCU 生成主时钟。