您好!
我正在寻找具有电源路径管理功能的开关降压充电器(最好是用于路径管理的集成 MOSFET)、这与 MP2617/BQ24266 (独立)类似。
输入5V-12V、电池4.2V、I CHARGE 最大值为2-2.5A、负载峰值电流为2A (脉冲)。
VIN-充电器(IC)-电池-电量监测计-降压-升压稳压器(3.8V 输出、最大输入电压5.5)
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找具有电源路径管理功能的开关降压充电器(最好是用于路径管理的集成 MOSFET)、这与 MP2617/BQ24266 (独立)类似。
输入5V-12V、电池4.2V、I CHARGE 最大值为2-2.5A、负载峰值电流为2A (脉冲)。
VIN-充电器(IC)-电池-电量监测计-降压-升压稳压器(3.8V 输出、最大输入电压5.5)
谢谢
您好、Lakshminarayana、
预充电中的电压[V (BAT)<VBAT_LOWV], the safety timer is 2 hours. 在快速充电时、安全计时器为10小时。 安全计时器可防止损坏的电池长时间充电。
在系统过流情况 下、通过从电池到 Q4的电流测量、充电器会关闭 Q4以防止损坏电池和充电器。 在充电器打开 Q4之前、电池组保护器可能会打开。
此致、
Jeff