This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有电源路径管理功能的开关降压充电器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24266, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886004/switching-buck-charger-with-the-power-path-management

主题中讨论的其他器件:BQ25616

您好!

我正在寻找具有电源路径管理功能的开关降压充电器(最好是用于路径管理的集成 MOSFET)、这与 MP2617/BQ24266 (独立)类似。

输入5V-12V、电池4.2V、I CHARGE 最大值为2-2.5A、负载峰值电流为2A (脉冲)。

VIN-充电器(IC)-电池-电量监测计-降压-升压稳压器(3.8V 输出、最大输入电压5.5)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25616独立充电器应适用于您的应用。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入可以是5V/12V。

    BQ25616是否支持外部电源输入?

    我是否可以知道电池取出时 SYS 电压是多少、输入源是5V 或12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshminarayana、

    是的、BQ25616支持5V 和12V 输入。  MINSYS 电压将不会施加电池、并且充电被禁用的典型值为3.65V。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢你。

    " 当电池低于 VBATLOWV 阈值时、安全计时器为2小时、当电池高于 VBATLOWV 时、安全计时器为10小时"您能不能就此评论一下这里的实际含义?

    在"系统过流保护"期间进入睡眠模式? (充电器将锁住 Q4并将器件置于运输模式。)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshminarayana、

    预充电中的电压[V (BAT)<VBAT_LOWV], the safety timer is 2 hours.  在快速充电时、安全计时器为10小时。  安全计时器可防止损坏的电池长时间充电。

    在系统过流情况 下、通过从电池到 Q4的电流测量、充电器会关闭 Q4以防止损坏电池和充电器。    在充电器打开 Q4之前、电池组保护器可能会打开。

    此致、

    Jeff