This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:电池过压保护

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ77915, BQ24715, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885807/bq40z50-r2-cell-over-voltage-protection

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ77915BQ24715、BQ40Z50

您好!  

我们使用 BQ24715充电器 IC 和 BQ77915 作为 BMS。 我们将其组合用于锂离子电池保护。  

1) 1)我们能否用单个器件 BQ40Z50-R2替换这两个器件?

2) 2)从 BQ40z50-R2的 EVM  中使用了额外的过压保护 IC。 为什么会这样? BQ40z50-R2是否能够不支持电池过压保护?

谢谢你

此致

Harini Krishna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harini、

    1.是的、如果是1至4节电池组。

    2.是的、bq40z50上有 OVP 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    如果 BQ40z50上有 OVP、那么为什么 EVM 中会有额外的 OVP IC?

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是次级电压保护。   bq40z50 不要求您使用二级保护器、但某些应用要求它们满足法规要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy