请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 主题中讨论的其他器件:BQ77915、 BQ24715、BQ40Z50
您好!
我们使用 BQ24715充电器 IC 和 BQ77915 作为 BMS。 我们将其组合用于锂离子电池保护。
1) 1)我们能否用单个器件 BQ40Z50-R2替换这两个器件?
2) 2)从 BQ40z50-R2的 EVM 中使用了额外的过压保护 IC。 为什么会这样? BQ40z50-R2是否能够不支持电池过压保护?
谢谢你
此致
Harini Krishna