请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28064A 你(们)好。
500W 电源、采用 PFC IC UCC28064A 和 LLC 拓扑。
IC 规格图29。 第30页。 显示了哪个 VINAC 上升到0.71V 以上、然后 VSENSE 也上升。
在我的条件下、在16ms 内交流线路电压降至零后、交流线路电压恢复。
延迟约为14ms、这会产生大容量电容器。 电压低至284V、然后输出电压重新启动。
波形显示在附件中。
请帮助解决此问题。
Thanks.e2e.ti.com/.../Voltage-dip-test-waveform.pdfe2e.ti.com/.../sluc645c_2D00_500W.xlsx