This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:UCC28064A 交流线路压降

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885432/ucc28064a-ucc28064a-ac-line-dropout

器件型号:UCC28064A

你(们)好。

500W 电源、采用 PFC IC UCC28064A 和 LLC 拓扑。

IC 规格图29。 第30页。 显示了哪个 VINAC 上升到0.71V 以上、然后 VSENSE 也上升。

在我的条件下、在16ms 内交流线路电压降至零后、交流线路电压恢复。

延迟约为14ms、这会产生大容量电容器。 电压低至284V、然后输出电压重新启动。

波形显示在附件中。

请帮助解决此问题。

Thanks.e2e.ti.com/.../Voltage-dip-test-waveform.pdfe2e.ti.com/.../sluc645c_2D00_500W.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能澄清您的问题吗? 这是48V 压降问题吗?您是否希望在交流线路压降期间48V 电压不压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    交流线路骤降期间、48V 电压不会下降。

    我无法理解为什么在 Vac 返回后 Vbulk 仍然下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否指明在哪个位置精确地探测转换器上的每个波形?