Other Parts Discussed in Thread: LM3553, LM36010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3553 主题中讨论的其他器件: LM36010
大家好、团队成员
我的客户正在使用 LM3553进行驱动1* LED 的应用。 电源仅为5V。
LED:VF ID
最大值:3.5V 350mA
最小值: 2.9V 100mA
它们使用数据表中的单个 LED 原理图。
Rset 为39KOhm。
由于该器件是升压转换器、如果 VIN=5V、则意味着输出>=5V。
它是否可以用作我们设置的恒流 LED 驱动器?
是否存在设计风险?