This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3553:从5V 输入电压驱动1个 LED

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3553, LM36010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886467/lm3553-drive-1-led-from-5vin

器件型号:LM3553
主题中讨论的其他器件: LM36010

大家好、团队成员

我的客户正在使用 LM3553进行驱动1* LED 的应用。 电源仅为5V。

LED:VF    ID

最大值:3.5V  350mA

最小值: 2.9V  100mA

它们使用数据表中的单个 LED 原理图。

 Rset 为39KOhm。

由于该器件是升压转换器、如果 VIN=5V、则意味着输出>=5V。

它是否可以用作我们设置的恒流 LED 驱动器?

是否存在设计风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harson、

      我建议在此应用中使用 LM36010/1。 根据您的描述、这是可以的、因为当输入电压足够高时、这是一种自适应升压拓扑、它将在导通模式下工作。 不用担心。

    BR

    肖恩