请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC12050 主题中讨论的其他器件:UCC12040、
大家好、团队成员。
在 ISOW78系列中、建议输入电容使用100uF 或更高电容。
UCC12050和 UCC12040是否不需要?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.