This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:输入电容器

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12040, UCC12050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885561/ucc12050-input-capacitor

器件型号:UCC12050
主题中讨论的其他器件:UCC12040

大家好、团队成员。

在 ISOW78系列中、建议输入电容使用100uF 或更高电容。

UCC12050和 UCC12040是否不需要?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu-San、

    我检查了 UCC12050 EVM,  它使用10uF 和0.1uF 陶瓷部件作为输入滤波器。 UCC 器件的开关频率要高得多、因此需要更少的输入滤波。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    ISOW78系列在 EVM 中没有100uF 的电容。
    100uF 输入电容器已添加到修订版数据表中。
    我知道这是为了防止输入电压下降时输出过压。

    UCC12050和 UCC12040是否有相同的问题?
    内部拓扑是否不同?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu-San、

    UCC12050/40和 ISOW78xx 是不同的设计。 当输入电压下降时、UCC12050/40上不会出现过压。

    因此、UCC12050/40无需为输入去耦电容器提供100uF 的电容。  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Jimmy