This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:电压模式组件设计

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886199/ucc28c43-voltage-mode-component-design

器件型号:UCC28C43

大家好、

如何确定电压模式下外设组件的常数?

我想知道图28中连接到 CSpin 的电阻器和电容器的常数。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    请参见下图。 RT/CT 引脚的峰峰值电压为2.3V、CS 引脚的输入电压范围为0~0.9V、因此我想选择 R1=15k、R2=9.1k。

           △电容 C1的计算公式约为:C1= I *△T/△V、此处的平均值 I 为(0.7 + 3)/(2 * 24.1k)= 76.76uA、I 选择△T = 10us、V = 50mV 、因此 C1 = 15.35nF、选择15nF。

    如果这些组件组值有任何问题、请告诉我。  

    此致、

    Teng