This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069定时器电压进入负区域

Guru**** 2539480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886082/lm5069-lm5069-timer-voltage-entering-into-negative-region

器件型号:LM5069

您好、Rakesh、

我们正在使用 LM5069-2 (在模块中用作浪涌抑制器)。

必须将50V 50ms 浪涌抑制至40V。

在空载时施加50V 50ms 脉冲时、该脉冲被抑制至40V。

但在负载为4A 时、在50V 期间、50ms 脉冲期间、观察到以下信息。

拉电压低至15V、栅极电压低至18V、计时器电容器在达到4V 之前放电、计时器电容器电压进入负区域。

由于我们提供了62ms 的故障时间、并且浪涌不会再次超过50ms、因此栅极开启、例如第一次上电。 没有发生断续和重启的情况。

因此、请澄清为什么计时器电压会变为负区域。 我们是否需要研究任何概念?

此致、
P. Maharasi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maharasi 您好、  

    请向我发送浪涌测试期间 Vin、Vout、GATE、输入电流、计时器节点的原理图、输入浪涌曲线和测试波形。

    此致、  

    Rakesh