请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069 您好、Rakesh、
我们正在使用 LM5069-2 (在模块中用作浪涌抑制器)。
必须将50V 50ms 浪涌抑制至40V。
在空载时施加50V 50ms 脉冲时、该脉冲被抑制至40V。
但在负载为4A 时、在50V 期间、50ms 脉冲期间、观察到以下信息。
拉电压低至15V、栅极电压低至18V、计时器电容器在达到4V 之前放电、计时器电容器电压进入负区域。
由于我们提供了62ms 的故障时间、并且浪涌不会再次超过50ms、因此栅极开启、例如第一次上电。 没有发生断续和重启的情况。
因此、请澄清为什么计时器电压会变为负区域。 我们是否需要研究任何概念?
此致、
P. Maharasi。