Other Parts Discussed in Thread: LP5009, LP5036, LP5024
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5009 主题中讨论的其他器件: LP5036、 LP5024
您好、专家、
能否提供用于 LP5009的示例驱动程序(Linux)?
我的客户在 示例代码和 Linux 驱动程序中找不到它。
谢谢
穆克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yusuke、
我认为您的第二个链接包含该链接。 如果客户无法访问、请尝试访问以下网站。
您好、Hard-San、
感谢您的回答!
不过、它适用于 LP5036/30/24/18。 (客户可以访问 Linux 驱动程序。)
您有用于 LP5009的驱动程序吗?
谢谢
穆克