This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5009:用于 Linux 的示例驱动程序(源代码)

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5009, LP5036, LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886005/lp5009-sample-driver-for-linux-source-code

器件型号:LP5009
主题中讨论的其他器件: LP5036LP5024

您好、专家、

能否提供用于 LP5009的示例驱动程序(Linux)

我的客户在 示例代码Linux 驱动程序中找不到它。

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    我认为您的第二个链接包含该链接。 如果客户无法访问、请尝试访问以下网站。

    https://lore.kernel.org/patchwork/patch/1032023/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hard-San、

    感谢您的回答!

    不过、它适用于 LP5036/30/24/18。 (客户可以访问 Linux 驱动程序。)

    您有用于 LP5009的驱动程序吗

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    很抱歉、我以前没有注意到它。 LP5009是 LP5024/18的低通道版本、但所有功能都是相同的。 客户可以修改参考代码以使用它。