This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:如何查找1.2V 折返波形

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885594/tlv733p-q1-how-to-find-1-2v-foldback-waveform

器件型号:TLV733P-Q1

您好、TI 团队

我得到了答案"1.2VOUT 性能远接近于1.0V 图表"。

如何从图表中读取它?

是否可以通过替换图中 Y 轴的1V 来考虑1.2V 折返结果。 6个具有1.2V 电压、0.9V 电压和1.08V 电压、0.8V 电压和0.96V 电压?

或者我应该在1.8V 和1.0V 波形之间线性插值吗?

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    1.2V 折返看起来比1.8V 折返更类似于1V。
    1.2V 折返在降压时看起来比1V 折返更平滑。

    当您在 Vout 上移时、我看到的最大差异是图中的输出电流。
    对于最坏的情况审查、您可以按照建议的1.0V 折返电流限制进行操作、但是对于1.2V 输出、输出电流不会像1.0V 图所建议的那样高。

    图20提供了在您输入电流限制时对器件的其他见解。

    谢谢、

    斯蒂芬