您好、管理员:
我希望采用1V/15A、3.3V/15A 设计。 我检查 webench 和 EVM 的原理图、并找到两者之间的一些差异。 您可以帮助回答这个问题吗? 谢谢。
1. Cin、Webench 具有2.2nF Cin、 但 EVM 具有0.1uFCin。 您推测哪一个?
2. VREG、VDD、电容为2.2uF、EVM 有2个1uF、我只能使用1pc 1uF 吗?
3. VDD 需要多大的电流? 我可以将0402 0.063W 电阻器用于 VDD 吗?
EVM 具有适用于 Cin 和 Cout 的大容量电容器、但 Webench 都具有陶瓷电容器。 您推测哪一个? 

谢谢、
是的