This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:TPS548A20设计问题

Guru**** 2557960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884933/tps548a20-tps548a20-design-question

器件型号:TPS548A20

您好、管理员:

我希望采用1V/15A、3.3V/15A 设计。 我检查 webench 和 EVM 的原理图、并找到两者之间的一些差异。 您可以帮助回答这个问题吗? 谢谢。

1. Cin、Webench 具有2.2nF Cin、 但 EVM 具有0.1uFCin。 您推测哪一个?

2. VREG、VDD、电容为2.2uF、EVM 有2个1uF、我只能使用1pc 1uF 吗?

3. VDD 需要多大的电流? 我可以将0402 0.063W 电阻器用于 VDD 吗?

EVM 具有适用于 Cin 和 Cout 的大容量电容器、但 Webench 都具有陶瓷电容器。 您推测哪一个?

谢谢、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以将25V 用于 Cboot 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     25V 的电压、具体取决于您的 Vinmax。 如果通常低于12V、则使用25V Cboot 可能没问题。 您的 Vinmax 是什么?

    对于有关2.2nF Cin 电容器的#1、我可以使用 EVM 中指定的100nF 电容器。 该电容器的目的是提供高频去耦。

    对于 VREG、VDD 的#2、我更喜欢使用2.2uF 电容、以确保您具有足够的电容。

    对于#3、0402电阻器是否为 VDD 提供滤波?

    对于#4、只要您有足够的陶瓷电容来处理输出端的负载瞬态/纹波并处理输入端的纹波、您就应该是好的。 您可以在 WEBENCH 仿真中运行负载和线路瞬态、以估算预期的过冲/下冲、并验证这是否符合您的设计要求。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YC、

    1. Cin、Webench 具有2.2nF Cin、 但 EVM 具有0.1uFCin。 您推测哪一个?

    2.2-10nF 的高频 Cin 旁路电容器通常比100nF (0.1uF)旁路电容器提供更好的高频去耦、并且最好限制 SW 节点上的振铃。

    2. VREG、VDD、电容为2.2uF、EVM 有2个1uF、我只能使用1pc 1uF 吗?

    1x 2.2uF 或2x 1.0uF 优先于1x 1.0uF。

    3. VDD 需要多大的电流? 我可以将0402 0.063W 电阻器用于 VDD 吗?

    VDD 将消耗栅极驱动和 IC 偏置电流、该电流将随开关频率而变化。  遗憾的是、不包含射频电阻器、因此我看不到开关频率是多少。  然而、对于低于1MHz 的开关频率、电流将小于30mA。  在30mA 时、一个10欧姆电阻器将消耗9mW 的功率、因此一个0402应该能够轻松处理功率耗散。

    EVM 具有适用于 Cin 和 Cout 的大容量电容器、但 Webench 都具有陶瓷电容器。 您推测哪一个?

    TPS548A20不需要大容量/电解电容器。  EVM 中包含这些引脚、以帮助评估板补偿在实验室工作台环境中测试板时通常使用的长导联线。  客户设计在输入端还是输出端包含电解(大容量)电容器完全由客户决定。

    5) 5)我可以使用25V 电压进行 Cboot 吗?

    Cboot 会看到 BOOT 到 SW 的电压、该电压限制为4.55到5.45V 的 VREG 电压。  为了最大程度地减小电容的直流偏置损耗、我建议使用16V 的最小额定电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的 detai 回复!

    其他参数如何?

    与电感值 fs、Cout、Cin 一样、我是否可以将 webench 的设计作为起点? 我能否直接复制 webench 的设计? 然后 为 Cin 和 Cout 填充一些额外的电容器。

    由于我们没有用于 评估波特图的仿真工具、我可以使用数据表的表2作为标准吗? 如果瞬态测试和 VRIPPLE 看上去一切正常、您是否认为有必要进行环路增益测量?

    谢谢、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 电感值 fs、Cout、Cin 一样、我是否可以将 webench 的设计作为起点? 我能否直接复制 webench 的设计? 然后 为 Cin 和 Cout 填充一些额外的电容器。

    数据表中的 webench 和表2是良好的起点。   许多开发人员使用 EVM 链接 来检查其设计的性能。

    由于我们没有用于 评估波特图的仿真工具、我可以使用数据表的表2作为标准吗? 如果瞬态测试和 VRIPPLE 看上去一切正常、您是否认为有必要进行环路增益测量?

    无法替代基准测量。   仿真可以让您了解规格如何随组件值的变化而变化。

    如果您是 pspice 用户、则有一个适用于 TPS548A20的模型