This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于并联 FET PWM 的5V 电源的恒流 LED PSU

Guru**** 2526060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92510, LM3405, LM3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885392/constant-current-led-psu-for-a-5v-supply-suitable-for-shunt-fet-pwm

主题中讨论的其他器件:TPS92510LM3405LM3401

你好

我正在寻找具有内部或外部 FET 的 LED PSU 器件、以便通过标称5V 电源为3.5V 700mA LED 供电(因此可在低至4.5V 的电压下工作)。  它必须适合用于外部分流 FET PWM 以实现高分辨率调光。  我发现 TPS92510和 LM3405等器件符合我的电压/电流要求、但我不清楚它们是否能够处理分流 FET 调光、这种调光在大约1KHz 时具有14或15位分辨率。  是否有明确的方法来确定哪些器件将执行此操作?

谢谢

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    在14位分辨率和1KHz PWM 下、分辨率将是61ns 步长。  您正在尝试通过设计实现哪些目标?  LM3405不是分流 FET DIM 的正确器件。  适用于并联 FET 调光的其他器件的最小输入电压通常高于您的范围。  我发现、在分流 FET 调光时、唯一能够在低至4.5V 的电压下工作的器件是 LM3401。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢 LM3401的建议-看起来它可以在我的应用中工作。  我需要实现平滑渐变、尤其是在调光范围的底部、这需要高分辨率。

    谢谢

    Martin