请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS92510、 LM3405、 LM3401你好
我正在寻找具有内部或外部 FET 的 LED PSU 器件、以便通过标称5V 电源为3.5V 700mA LED 供电(因此可在低至4.5V 的电压下工作)。 它必须适合用于外部分流 FET PWM 以实现高分辨率调光。 我发现 TPS92510和 LM3405等器件符合我的电压/电流要求、但我不清楚它们是否能够处理分流 FET 调光、这种调光在大约1KHz 时具有14或15位分辨率。 是否有明确的方法来确定哪些器件将执行此操作?
谢谢
Martin