This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:故障恢复问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885797/bq77915-fault-recovery-problem

器件型号:BQ77915

您好!

我们将使用 BQ7791500测试3s2p 配置。  

我们使用 EVM 和连接的电阻分压器以及电源来替换电池。

1) 1)对于过压、器件工作正常。  

2)在测试 OW 故障时、我们移除了其中一个连接 、器件进入故障状态

当我们尝试通过重新连接移除的连接恢复故障状态时、故障状态未恢复。  

仅 当电源断开并再次连接时、故障才会恢复。

3) 3)对于欠压测试条件、即使在满足恢复条件后、它也无法从故障条件中恢复。 要再次恢复故障状态、必须断开电源并重新连接。  

 4) 4)对于 UV 故障恢复、建议的故障恢复方法是移除负载。 我们有一个无法断开负载(移除负载)的应用。 那么、连接充电器不会移除负载、而是会恢复故障条件、还是需要移除负载才能恢复故障条件?

5) 5)需要卸载的其他故障情况很少。 我们的应用不支持断开负载。 那么、断开负载是强制负载恢复的、还是有任何方法可以在不断开/移除负载的情况下恢复故障条件?   

6) 6)如何知道 IC 是否烧坏? 我们已经烧毁了2个 IC。  第三个 DSGfet 栅极信号提供0V 电压、而无论  处于哪种状态、CHGfet 栅极信号都提供2.53V 电压。  

 对于 OW 和 UV 故障条件、该器件不会脱离故障条件。  

您能不能帮助我理解 为什么器件以这种方式工作?

谢谢你

此致

Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    该器件应能够在不循环通电的情况下从这些故障中恢复。 确保满足所有恢复条件(迟滞和时间)、并且可以通过连接充电器进行恢复(请参阅数据表中针对此要求的设计示例)。

    如果您损坏 IC、您的原理图可能会出现问题。 仔细检查数据表、确保所有器件均已正确连接、并且未超出任何器件引脚上的绝对最大值。

    此致、

    Matt