您好!
我们将使用 BQ7791500测试3s2p 配置。
我们使用 EVM 和连接的电阻分压器以及电源来替换电池。
1) 1)对于过压、器件工作正常。
2)在测试 OW 故障时、我们移除了其中一个连接 、器件进入故障状态
当我们尝试通过重新连接移除的连接恢复故障状态时、故障状态未恢复。
仅 当电源断开并再次连接时、故障才会恢复。
3) 3)对于欠压测试条件、即使在满足恢复条件后、它也无法从故障条件中恢复。 要再次恢复故障状态、必须断开电源并重新连接。
4) 4)对于 UV 故障恢复、建议的故障恢复方法是移除负载。 我们有一个无法断开负载(移除负载)的应用。 那么、连接充电器不会移除负载、而是会恢复故障条件、还是需要移除负载才能恢复故障条件?
5) 5)需要卸载的其他故障情况很少。 我们的应用不支持断开负载。 那么、断开负载是强制负载恢复的、还是有任何方法可以在不断开/移除负载的情况下恢复故障条件?
6) 6)如何知道 IC 是否烧坏? 我们已经烧毁了2个 IC。 第三个 DSGfet 栅极信号提供0V 电压、而无论 处于哪种状态、CHGfet 栅极信号都提供2.53V 电压。
对于 OW 和 UV 故障条件、该器件不会脱离故障条件。
您能不能帮助我理解 为什么器件以这种方式工作?
谢谢你
此致
Harini Krishna