在 TPS7A7001的数据表中、为什么必须在27k Ω 和33k Ω 之间选择电阻器 R2值。 如果选择超出此范围的电阻器 R2值、会发生什么情况。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Pechetti、
此建议是为了确保流经 R1和 R2的电流远远超过 FB 引脚可能出现的最坏泄漏电流。 例如、对于1V 输出。 R1和 R2均为30K。 流经 R1和 R2的电流将是最坏情况下流入 FB 引脚的泄漏电流的~16倍。 如果 Vout 设置为5V、则该值仅为引脚泄漏电流的~3倍。
随着流经 R1和 R2的电流降低、 泄漏到 FB 引脚的可能性增加。
使用较小的值是可以的、它会消耗额外的功率。
但愿这对您有所帮助。