This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001:TPS7A7001

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885286/tps7a7001-tps7a7001

器件型号:TPS7A7001

在 TPS7A7001的数据表中、为什么必须在27k Ω 和33k Ω 之间选择电阻器 R2值。 如果选择超出此范围的电阻器 R2值、会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pechetti、

    此建议是为了确保流经 R1和 R2的电流远远超过 FB 引脚可能出现的最坏泄漏电流。 例如、对于1V 输出。 R1和 R2均为30K。 流经 R1和 R2的电流将是最坏情况下流入 FB 引脚的泄漏电流的~16倍。 如果 Vout 设置为5V、则该值仅为引脚泄漏电流的~3倍。  

    随着流经 R1和 R2的电流降低、 泄漏到 FB 引脚的可能性增加。

    使用较小的值是可以的、它会消耗额外的功率。  

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我如何计算流入 FB 引脚的泄漏电流。 正如您考虑 的1V 输出、两个电阻器 R1、R2都将为30K。 在这种情况下、流经电阻器的总电流为1V/60K、等于16uA。 但我不知道如何计算流入 FB 引脚的电流。 此外、我还不了解5V 输出、泄漏电流是最坏情况下泄漏到引脚的3倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pechetti、

    很抱歉、我在之前的回答中显示了这一点:

    数据表中的 FB 引脚电流最大值为1uA。 这涵盖了整个温度范围。

    对于5V 输出、数据表建议 R1和 R2的值为274k 和30.1k、因此通过引脚的总电流为16uA。 如果其中1uA 进入反馈引脚、对精度的影响可以忽略不计。

    我希望这有助于澄清。