This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD16403Q5A:TC = 25时的功率耗散。

Guru**** 2381550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885665/csd16403q5a-power-dissipation-when-tc-25

器件型号:CSD16403Q5A

你好

当 TC 为25时、数据表不指示功率耗散。

 当 TC 为25时、您能否提供功率耗散?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    感谢您关注 TI FET。 我在下面添加了有关各种功率 MOSFET 封装的 MOSFET 持续电流(和功率)额定值和功率耗散能力的链接。 数据表中指定的功率耗散是一个简单的计算:PD =(Tj - Ta)/RthetaJA、其中 Tj =最大允许结温、Ta =环境温度、RthetaJA =结至环境热阻抗。 要计算 TC (外壳温度)= 25°C 时的最大功耗、只需用 TC 表示 Ta、用 RthetaJC 表示 RthetaJA、如下所示:PD =(Tj - TC)/RthetaJC =(150 - 25)/1.8°C/W = 69.4W。 这是一个非常大的数字、通常不可能在该封装中耗散这么多的功率、除非您有一个"无限"散热器、能够将外壳温度保持在25摄氏度。 在实际应用中、该封装在良好的 PCB 设计下可实现大约3W 的最大功耗。